Other Parts Discussed in Thread: LP55231, LP5569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP55231 主题中讨论的其他器件: LP5569
您好!
我正在使用2个芯片与独立的程序,并都同步与触发线和使用相同的时钟. 我在使用引擎内的比例式配置时遇到了问题。 我缺少此部件的一些文档。
是否可以解释如何使用发动机内的比例式测量? 我是否必须在行之间添加额外的等待订单? 是否有一个您可以使用比例式测量并使引擎中的 LED 褪色的示例?
在褪色到发动机的同时、是否可能在颜色之间进行切换? 这些引擎有哪些局限性?
非常感谢