This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 的项目评审

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS6598X-CONFIG, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333897/tps65987d-the-project-review-for-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65988

您好!

我们对 USB PD 控制器使用 TPS65987D、  对固件使用 TPS6598X-CONFIG、我们需要 USB PD 的以下函数:

将 GPIO0设置为 DP 模式选择事件

通过 DisplayPort 进行数据连接(4通道模式或2通道+USB3模式)则置位高电平。

Type-C 端口断开连接或 DisplayPort 模式未激活则置位低电平。

将 GPIO1设置为 电缆方向事件

插头上下颠倒时置位高电平。

插头正面朝上或断开连接时置位低电平。

最终的固件和原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../SBC_2D00_7133_5F00_USBC.pdf

e2e.ti.com/.../SBC_2D00_7133.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    使用 GUI、您可以轻松配置这些事件。

    1. 打开 GUI 和您的项目。
    2. 导航到 I/O Config 寄存器。
    3. 查找所需的 GPIO、并将映射的事件更改为所需的事件。

    对于987、请使用端口1事件。 端口2用于双端口器件(TPS65988)

    谢谢。此致、

    克里斯