This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:UL 认证

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332510/bq25790-ul-certification

器件型号:BQ25790
主题: TPS25751中讨论的其他器件

BQ25790支持团队

BQ25790具有 USB PD 3.0 OTG 特性。  但是、BQ25790不是 UL 标准认证。 因此、BQ25790的 VBUS 引脚无法直接连接到 USB-C 端口的 VBUS。 换句话说、需要像 eFuse 这样的电源开关。 这是否正确?

此致、

田尾市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我们明天会解答您的疑问。 感谢您对此的耐心倾听。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    我不知道此类 UL 要求。  大多数客户使用像 TPS25751这样的 PD 控制器连接到 USB C PD 源、因为充电器没有用于 USB C 通信的 CCX 引脚。 然后、充电器作为灌电流连接到 TPS 器件的输出侧、但可以更改为拉电流。

    此致、

    杰夫