This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:我要使用 BQ25798控制电池和负载、而 Vin 是 PV。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325690/bq25798-i-want-use-bq25798-to-control-battery-and-load-and-the-vin-is-pv

器件型号:BQ25798

尊敬的 TI 团队

我想使用 BQ25798控制电池和负载。

使用太阳能(PV 电池板)为电池充电

我应该如何连接电路图以及需要使用哪些引脚。 (VAC1?BATP? SCL? SDA? SYS?)

电池:5200mA 7.4V 38.5Wh 2S2P 锂离子电池

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiufa,

    我会在下周早些时候回复您、探讨这个问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiufa,

    感谢您对延迟的耐心等待。 该系统曾发生混淆。

    对于 VAC1、BQ25798可支持2个输入。 由于您有一个太阳能电池板、您可以将 VAC1连接至 VBUS。

    BATP 用于测量电池上的电压。 您可以将 BATP 连接至 BAT 或电池组本身。

    对于 SYS、BQ25798是一个 NVDC 充电器。 SYS 应连接到充电器的系统负载。

    SDA 和 SCL 用于 I2C。

    您可以按照 EVM 用户指南和 BQ25798原理图检查清单了解 有关如何连接引脚的其他提示、

    请记住、BQ25798的最大充电电流为5A。

    此致、
    E·加洛韦