This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520控制

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333503/ucc21520-ucc21520-control

器件型号:UCC21520

我想使用 UCC21520来控制马克思电路、而将使用 UCC21520来控制 IGBT (1.2KV)、因此:

1.如果开关电压为750V、那么 UCC21520工作电压是否适合控制 IGBT?

2. UCC21520有两个通道,它可以独立工作,我的意思是两个通道都工作在高侧或低侧或混合(半桥),取决于我的选择。 而 th 控制信号 INA/INB 可以是恒定信号(100% 高电压或0v)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianlin、

    感谢您关注我们的器件!

    回答您的问题:

    1.) 是的、UCC21520额定值足以控制750V 开关。  

    2.) 正确、两个通道是独立的、可用于驱动半桥或驱动低侧/高侧。 输入也可以是恒定的高电平或低电平。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    广木市