This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:SLURB11中肖特基二极管(Qrr)的反向恢复电荷(TPS4021x 快速入门计算器)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333470/tps40210-reverse-recovery-charge-of-schottky-diode-qrr-in-slurb11-tps4021x-quickstart-calculator

器件型号:TPS40210

您好!

关于 SLURB11 : www.ti.com/.../SLURB11

在"二极管参数"设置中、有一个设置"肖特基二极管(Qrr)的反向恢复电荷"、该设置会极大地


我正在使用的二极管是 Vishay V12P12: https://www.vishay.com/docs/89094/v12p12.pdf
如果将 Qrr 设置为10nC、效率越高越好
如果将 Qrr 设置为200nC、则效率明显会降低(二极管损耗明显会增加)
但是、我只能在 V12P12数据表中找到" 反向电流"、没有关于"反向恢复电荷"的信息
我已查看其他肖特基二极管的数据表、但在所有这些数据表中都找不到此参数。
由于 Qrr 设置对于效率很重要,我想进一步了解它,如何找出一个肖特基二极管的这个值? 因此我能够在电路中选择正确的肖特基二极管。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPS40210

    您好!

    关于 SLURB11 : www.ti.com/.../SLURB11

    在"二极管参数"设置中、有一个设置"肖特基二极管(Qrr)的反向恢复电荷"、该设置会极大地


    我正在使用的二极管是 Vishay V12P12: https://www.vishay.com/docs/89094/v12p12.pdf
    如果将 Qrr 设置为10nC、效率越高越好
    如果将 Qrr 设置为200nC、则效率明显会降低(二极管损耗明显会增加)
    但是、我只能在 V12P12数据表中找到" 反向电流"、没有关于"反向恢复电荷"的信息
    我已查看其他肖特基二极管的数据表、但在所有这些数据表中都找不到此参数。
    由于 Qrr 设置对于效率很重要,我想进一步了解它,如何找出一个肖特基二极管的这个值? 因此我能够在电路中选择正确的肖特基二极管。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请在 Q = C * U 时使用图5以获取 Qrr。

    此致、

     斯特凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Strfan

    下面是图5

    1. 只是想确认一下、例如采用反向电压=3V、此时结电容约为1000pF、这意味着 Qrr 约为3000pC=3nC、这非常小、因此对效率没有影响、我是正确吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    是的、但3V 反向电压对于升压似乎是错误的-反向电压等于 VOUT。

    此致、

     斯特凡