This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:纹波问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333208/lm5143-q1-ripple-issue

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

我们正在利用 LM5143交错双路降压转换器测试将50V 转换为5V、负载为30A 的直流/直流转换器。 在我们的测试过程中、我们在检查射频频谱中的输出电压时观察到了10kHz 的纹波。 不过、当我们使用示波器分析相同的输出电压时、无法检测到任何纹波。

如何有效识别和纠正该纹波问题。 有任何解决问题的见解或建议吗? 此外、如果我们应使用任何具体的故障排除步骤或工具来解决此问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganapathy、

    请检查是否启用了扩频。  还要关闭同一块电路板上的所有其他开关、因为它可能会拍频。  还会在示波器上持续存在、开关节点上可能存在轻微但可接受的抖动。  都可以是这些项中的任何一项。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据数据表、如果我们通过连接到 VDDA 来禁用 DITH 引脚、则仅用于启动? 还是用于连续?

    此外、我们将 LM5143仅用于降压转换器用途、而我们的电路中没有其他开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganapathy、

    将 DITH 连接到 VDDA 会禁用展频。  展频禁用在启动期间发生、并在整个运行期间保持禁用状态、这就是该说明所说的内容。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。