This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:设计审查和 ISHARE、VSHARE、COMP 配置

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329349/tpsm846c24-design-review-and-ishare-vshare-comp-configuartion

器件型号:TPSM846C24

您好!

我们 在设计中使用了 TPSM846C24MOLR 转换器模块、用于进行单次操作要求为35A 的12V-1.1V 转换。 对于 VSHARE、ISHARE、SYNC 和 COMP、我们刚刚提供了测试点。

请验证设计、是否可以为上述引脚提供测试点?

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此的回复将在几天后发布。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    我已经查看了您的原理图、这里是我找到的内容:

    1. 10kΩ 的 RSET 电阻器(R3119)将提供1V 的输出。 但是、如果您需要1.1V 输出、则需要将其调整为8.25kΩ

    2.根据您的 RT 和 RT_SEL 引脚选择(19.6kΩ、RT_SEL=OPEN)、开关频率将为1MHz。 这是您所期望的吗?

    上述值为真(1MHz 开关频率)、则需要将 RCOMP 和 CCOMP 调整为表1:

    4. 遥感:不清楚哪些电阻器是 DNP。 您能否确认我在下面的理解是否正确? 此外、我不确定 DUT_VDO_1P1_FILT_OUT 是什么以及 VDD_1P1_BUCK_MOD 之间有哪些元件。

    5.可以在 VSHARE、ISHARE、SYNC 和 COMP 上设置测试点。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    我只是想登记一下、看看您是否有机会查看我之前的消息。 如果您有任何问题或需要进一步的帮助、请告诉我们。 如果您发现我之前的回答令人满意、请不要忘记单击"这个已解决我的问题"。

    谢谢!
    Tomoya