This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:汽车标准降压/升压

Guru**** 2532010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM51772, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333496/tps55289-car-standard-buck--boost

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件:LM5176LM51772LM5177

嗨、团队,

请推荐一个降压/升压解决方案(CAR 标准):

需要支持宽电压输入、12V 输出、支持>200W、 汽车标准降压-升压。

BR,

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供更详细的设计规格:

    -输入电压范围

    -输出电压

    -输出电流

    -需要考虑的任何附加功能和要求

    或者检查这些组件是否适用:

    LM5176、

    LM51772

    LM5177 (非汽车类)

    此致、

     斯特凡