This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何进入 FWUD 模式?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331339/tps25750-how-to-enter-fwud-mode

器件型号:TPS25750

如所示: https://www.ti.com/lit/an/slvaff7a/slvaff7a.pdf 、用于更新系统中的 TPS25750:

如何使 PD 控制器进入"FWUP"模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考的应用手册不适用于 TPS25750。 不过、我可以帮助您完成 TPS25750的刷写过程。 您是否打算使用 EEPROM 或外部控制器将器件配置刷写到 TPS25750?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊-此文档的顶部显示"TPS257x-Q1"、因此我们假设它适用于 TPS25750、并认为此论坛上的某人向其他用户推荐了此文档。

    请如何从连接到 I2Cm 总线的 uC 中刷写连接到 I2Cs 总线的 EEPROM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后将完整的闪存二进制文件写入 EEPROM。 可以从 Application Customization Tool 导出完整的闪存二进制文件。 如何执行取决于所使用的 EEPROM。 有关 EVM 中使用的 EEPROM 的说明、请 单击此处

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Conner。 这正是我们要做的。 使用 TPS25750 -如何对它进行编程以使其 ROM 具有 I2Cm 总线? 例如通过 TPS25750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 EEPROM 进行编程取决于使用的 EEPROM。 您要将完整的闪存二进制文件写入 EEPROM;写入方法取决于所使用的 EEPROM 芯片。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Conner。 例如-如果您使用 EVM 上的 CAT24C256WI-G、如何通过 TPS25750将完整的闪存二进制文件编程到它中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会通过 TPS25750将完整的闪存二进制文件编程到 EEPROM。 EEPROM 用于在 TPS25750启动时将固件配置上传到 TPS25750。 如果使用 TPS25750EVM、可以使用 PC 对 EEPROM 进行写入、也可以使用 I2C 适配器(例如 Aardvark I2C 主机适配器)。

    例如、使用 Aardvark I2C 主机适配器:

    1. 为 EEPROM 提供3.3V 电压。

    2.将 EEPROM 的 I2C 线路连接到 Aardvark。

    3. Open Flash Center (一个 Total Phase 软件 GUI )。

    4.使用"Load File"按钮加载完整的闪存二进制文件。

    5.选择"Choose Target"(选择目标)并选择您的 EEPROM。

    6.选择"Program and Verify"

    此致、

    C·吉莱特