This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:CAN't Use webench

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333325/lm5155-can-t-use-webench

器件型号:LM5155

您好!

我在 LM5155 webench 上使用以下条件、但无法推广新设计。

您能否帮助检查 LM5155的以下条件是否适用?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    感谢您使用 E2E 论坛、

    反激式设计通常用于小于100W 的输出功率。

    输出功率将大于200W。

    因此、对于这种输出功率、这可能是错误的拓扑、特别是 Webench 等通用工具不支持这种功能。

    您可以检查参考设计是否有符合您要求的可用参考设计、以便您可以对其进行调整:

    TI 参考设计库

    此致、

     斯特凡