This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:TPS552892电容器检查

Guru**** 2514315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333191/tps552892-q1-tps552892-capacitor-check

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552892

团队成员

以下是 TPS552892的客户应用。 您是否认为电容器是合适的? 这些器件针对所有电源轨的规格为50mV。

输入电压

最大输入电流

输出电压

最大输出电流

增量输出电流

下冲/过冲目标

输入电容器

输出电容

5

5

2.85

0~70% Imax

~μ A 100% Imax

10~90% Imax

+/-5%

47uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

100uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

9

5

4.4

+/-5%

47uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

150uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

12

5

4.4

+/-5%

47uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

220uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

15

5

4.4

+/-5%

47uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

220uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

20

5

4.4

+/-5%

47uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

220uF POSCAP*1+10uF MLCC*2

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    从计算中可以看出、输出电容也可以、建议在背面层为输出侧再留出2个10uF 或22uF 陶瓷电容器(未组装)、以实现测试裕度。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    我想知道他们为什么需要背面没有组装的电容器? 它能在顶端工作吗?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    两侧都可以、在背面添加未填充的电容器只是希望为顶部的其他元件留出更多空间。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    感谢您的帮助

    BRS

    布赖恩