This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595EVM:VOUT1和 VOUT2始终钳位

Guru**** 2814345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333511/tps2595evm-vout1-and-vout2-always-clamped

器件型号:TPS2595EVM

从电源向 VIN 提供12V 电压。   J1和 J3处于开路状态。  无论我选择何种 ILIM 设置或者是否有负载、VOUT1始终保持在3.8V、而 VOUT2始终保持在大约5.8V、因此、它们似乎都被钳位在其 OV 钳位值。  它们的 FLT 线路处于3.4V 左右、LED 未亮起。   这两个部件是否损坏了?  还是做错了事?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我不理解这里的问题。 根据您的描述、似乎器件工作正常。 U1是具有3.7V OVC 的 TPS259520器件、U2是具有5.7V OVC 的 TPS259533器件。 OVC 响应不会触发 FLTb、因此它将保持高电平。  

    请在此处回复以澄清问题。  

    此致、

    阿鲁什