This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM73100RPWR 输出反极性

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333150/lm7310-lm73100rpwr-ouptut-reverse-polarity

器件型号:LM7310

大家好! 我有一个客户板、其中包含用于12V 铅酸电池输入的车载充电器电路、我 希望能够防止反极性。

 LM7310提到了反极性保护、但在特定的"输入反极性保护"

我假设数据表中明确提到了这一点、但我没有看到数据表中提到的输出反极性。

因此、系统将是:charger  > LM7310  > battery > LM7310 > system

当然、第二个芯片可以保护系统免受反极性的影响。

但我担心反极性事件会损坏第一个 LM7310的输出。

这种设置是否可行和/或是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffe:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    遗憾的是、该器件没有输出反极性保护功能、我不知道有很多产品具有该功能。 不过、您可以在第一个 LM73100的输出端放置一个阻塞二极管、还是可以在阻塞二极管而不是 LM73100上放置一个? 你怎么看呢?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然会有更多的损耗、但如果 LM73100在本例中不工作、也就没有问题。 然后、我只需要将充电器浮动电压提高约500mV (肖特基的 Vf)。 感谢你的帮助。