This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:开关波形的下冲

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332197/tps62175-undershooting-of-switching-waveforms

器件型号:TPS62175

大家好、

由于 TPS62175开关波形中的下冲接近1V、因此我也使用 EVM 对其进行了测量、但结果是相同的。
两者测量的结果相同。 我在无负载和350mA 负载的情况下进行了测试。
如附件中所示、测量时 GND 线应尽可能短、但实际上这么短吗?
您能否尝试在那里进行测量?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我找不到附件、可以再次分享吗? 此外、我手头没有此 EVM、 此 EVM 目前缺货、我无法申请样片。  您可以先发送测试波形。 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的回复。
    我没有固定波形。
    图像位于关于测量方法的文本中。
    我连接波形。 存在大约1V 的下冲。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    在短时间内(大约10ns)出现下冲是正常的。  从您的测试波形来看、这看起来很正常。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的回复。
    我已确认下冲高达50ns、到您说处于正常范围内的时间为止?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    下面的两个  下冲时期非常短。  随后的 SW 波形振荡是 DCM 期间电感器振荡和寄生电容引起的。 这些都是正常现象。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的回复。
    我指的是下面的白色圆圈。
    此处、观察到高于-0.3V 的电压的持续时间约为50ns。
    我问了有多少时间足以说这不是问题、因为它超过了绝对最大额定值。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    该电压由二极管续流(MOSFET 体二极管压降)产生。  当二极管续流时、SW 电压将为负值。 这也是正常现象。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的回复。
    请告诉我更多信息。
    我是否理解到绝对最大额定值为-0.3V、这是不应在外部施加的电压、因此不考虑内部产生的电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    是的、回答正确。

    奥罗拉