This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331681/tps54331-schematic-review

器件型号:TPS54331

您好,

客户使用 TPS54331和 TPS7A2033PDBVR、请帮助查看原理图。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    请要求客户使用8.2uH 电感器。  有关补偿网络参数、请参阅 webench 建议结果。  其他部分没有明显的问题。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    客户需要将电感器更改为8.2uH。 该电感器有什么影响? 要实现的主要功能是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    目前、客户使用较小的电感器。 因此、其电感电流的纹波值将更大。  在这种情况下、电感器的损耗将更大、更有可能达到饱和状态。  通常、我们在0.1~0.3之间选择种类。 谢谢。

    奥罗拉