This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:晶体管保护?

Guru**** 2811525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333559/lm5122-transistor-protection

器件型号:LM5122

V jedn é z našich aplikací používáme 400W 音频 zesilovač ke zvýšení vstupního napětí a pohonu výkonu .

Výstupní výkon musí být OMEZEN na CCA. 400瓦。 Omezení je provedeno pomocí rezistorů R280 + R290.

Když použiji rozsah běžného režimu current sense、zdroje se vypnou CCA。 5S, pot é se pokusí è re znovu zapnout. Je 至 v pořádku。

Během è re druh é zapínací è re sekvence dojde k tranzistorů jednoho z poruše T341, T342, T391, T392.

Pokud např jen jeden zdroj zapojím ć.: I300 - vše ć ok zdroj se při přetížení bez probl é mu vypne a zapne. Tranzistory T341, T342 nejsou poškozené ć.

Jak zabránit zničení tranzistorů v duálním napájecím obvodu?

e2e.ti.com/.../DAPA-351-c-f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    我关闭这个问题、因为它还在另一个主题中以英语输入。

    此致、

     斯特凡