This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:原理图审阅

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327786/lm51772-schematic-review

器件型号:LM51772

您好!

您能帮助查看以下  LM51772原理图吗?

输入电压= 48V

输出电压= 5V/9V/12V/20V/24V/48V

输出电流= 5A

谢谢!

杰夫

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    感谢您的联系。 我们 今天将收到您的一些反馈。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你等了。 您能否附上填写完整的 LM51772降压/升压快速入门计算器工具
    这将极大地帮助我们实现对原理图的正确评估、从而确保其适合您的应用。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    供参考。

    e2e.ti.com/.../LM51772_5F00_Buck_2D00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_V1_5F00_1_5F00_0-_2800_2_2900_.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我只填充输出= 5V、但实际情况下、我们的 Vout 可能 = 5V/9V/12V/20V/24V/48V。

    我们几乎都关心建议的电感器值。  在 Vout 较低时似乎需要较高的电感值。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如您所见、对于48V、电感器变小-您应该选择6.8uH。
    对于48V 也是如此。

    您是否还需要将5A 用于5V 输出- USB-USB 的情况下通常更少 PD。

    我假设您将通过 I2C 控制输出电压:

    在这种情况下、FB-IN 应连接到 AGND 并将 FB 连接到 VCC2 -这将启用可由 I2C 控制的内部 FB 分压器

    DRV1的连接方式与其连接方式不同、但元件是 DNP、因此只要不需要此功能、连接就不重要。

    CFG1处的电阻器确实禁用 I2C -请检查

    未清楚所有使用浅绿色矩形和 TP_xxx 的连接-确保连接和组件正确无误。

    注意:VCC2处的电容需要在考虑直流偏置的情况下具有数据表中的值。

    注2:AGND 和 PGND 需要在散热焊盘上连接点

    Excel 工作表显示的 Iimiter 和 CDC、但元件已放置-请再次检查-还应检查 CDC 和 ILIMCOMP 引脚处所需的元件。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我想问 C26/C27 50V 对于48V 设计是否足够?

    我是否需要选择100V 以获得更大的设计裕度?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我同意、使用30%的裕度是一个很好的设计做法、因此100V 电容会很好。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    仍有一些问题需要与您核对。

    如果 FB 引脚无需连接至外部分压器电阻、如何使用 LM51772检查输出电压? 通过 引脚19 ISNSN/(VOSNS)?

    2.CFG1是否单独连接到 VCC2? 或者需要高10k 或100k 电阻器?

    3. AGND 和 PGND 如果使用0欧姆互连、您建议使用哪种尺寸? 或此连接有多少额定电流?

    4.同步和 DTRK 是否单独连接到 VCC? 或者需要高10k 或100k 电阻器?

    5.电感器是否有 DCR 限制? 现在我们发现6.8uH DCR 约为~23m Ω、可以吗? 是否有副作用?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    使用您的编号查看我的评论:

    1、如果使用内部 FB 分压器(由连接至 VCC2的 FB 选择)、则使用内部 FB 分压器-在内部、它连接至 VOSNS。

    2.如果应为 CFG1使用设置16、则可以使用36.5k 的电阻器或连接到 VCC2。 我建议使用电阻器、以便您可以在需要时更改设置。

    3. AGND 和 PGND 应通过散热焊盘连接-无电阻器-另请参阅 EVM 布局

    4. SYNC 和 DTRK 可直接连接到 AGND 或 VCC2。

    5.电感的 DCR 增加了电感的损耗。 因此、如果您可以处理电感器中产生的热量、并且效率符合您的目标、那么这是可以的。 您还可以在快速入门计算器中看到电感器的估算损耗。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    门槛对项目5有疑问。

    我使用计算工具填充大约25m Ω 的电感器 DCR、但找不到如下所示的效率红线。

    我们需要检查电感器  DCR 的效率差异。

    e2e.ti.com/.../0537.LM51772_5F00_Buck_2D00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_V1_5F00_1_5F00_0-_2800_2_2900_.xlsm

    并且我们选择低于80V 的 MOSFET 没问题? 有什么需要注意的地方吗?

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSZ0602LS-DataSheet-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d462700c0ae601708b98b9631427

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    具有快速计算  Eff = 100%- P_LOSS / P_OUT * 100 = 100%- 3.2W/15W * 100 = 78%  

    ->所以它将在显示区域下方。

    MOSFET 看起来与 LM51772搭配使用。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    如果我的 d1esign 更改为输入36V、 电感器值是否可以减小?

    还可以降低输入/输出电容? 还是建议保留48V 设计?

    e2e.ti.com/.../8816.LM51772_5F00_Buck_2D00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_V1_5F00_1_5F00_0-_2800_2_2900_.xlsm

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以减小电感器的尺寸。 确保电感器字段中没有标记为红色。

    要求减小电容器的电容时、您是指额定电压还是电容。

    额定电压应比电容器上的最大电压高~ 30%。

    电容:取决于您允许的所需纹波。

    此致、

     斯特凡