This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:适用于电池供电型器件的负载开关 IC

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332363/tps22810-q1-load-switching-ic-for-battery-operated-device

器件型号:TPS22810-Q1

您好!

我目前正在使用 TPS22810TDBVRQ1切换电池供电器件的电源、但我需要时常提供3.5-4安培的电流。  TPS22810TDBVRQ1 Imax 为2A、因此我需要在关断时用非常低的 IQ 替换。 最好具有相同的封装、但不是强制性的。

请告知。

谢谢。

沙哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    输入电压是多少、它是否需要汽车级?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    输入电压范围为3.8-6.5 VDC。

    因此不需要汽车级。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    请参见 TPS22811 和 LM73100 也可以选择并联使用两个 TPS22810 (非汽车类器件比较便宜)器件来处理4A。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、

    我将对其进行探讨...

    沙哈尔