This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:TPS259827LEVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318875/tps259827levm-tps259827levm

器件型号:TPS259827LEVM
主题中讨论的其他器件:LM5066

您好!

我想问一下标题里的芯片。 我将这个芯片用作24V 电源线上的电子保险丝、但输出上什么也不能获得、它是0、45V、我想知道是否发生了设计故障。

在 ILIM 引脚上、我使用数字电位器对在芯片上分配的最大电流进行编程、其他一切都是根据设计计算器 Excel 工作表计算得出的。 我附加了一个原理图片段。 如果一切正常、可否快速看一下。  

非常感谢您的帮助。

措尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zsolt:

    可能的问题是 LDSTRT 未接地。 这可能会导致器件无法启动。 (在您的情形中最可能的原因)  

    如果该器件仍无法启动、请分享输入电压、输出电压和输入电流的波形。  

    请在此处回答任何其他问题或更新。 如果没有其他问题、请单击 Resolved (已解决)。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    感谢您的帮助、它确实解决了我的问题。 如果我可以解决目前面临的另一个问题、我会使用此电子保险丝作为负载的 PWM 电压源、但它不起作用、我基本上没有输出、 如果我使用振荡器查看电压、我会得到一个奇怪的锯齿形信号。 具有10%和20% PWM 的 I attache 2图片、在电子保险丝输出上测量。 更准确地说、电子保险丝输出连接到 Solod 状态继电器、并使用 uController 和 MOSFET I 驱动调制。 这是否意味着我无法将此芯片用于 PWM? 如果是这种情况、您可以建议我解决一个适用于 PWM 且具有可编程电流的电子保险丝的问题?

    感谢你的帮助。

    措尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    器件正在调节压摆率。 您能否在没有任何 dVdt 电容器的情况下重复该实验并共享波形(请分享输入电压和输出电压在同一捕获中)。 我提出这种方法的原因是、如果没有任何 dVdT 电容器、您将获得最快的压摆率。  

    我将检查备选方案、并在明天次日通知您。  

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我去了盖子,因为你消化,但不幸的是,它没有解决我的问题。 当你问我附加 OSCi 图片,和设计概念更好地理解.

    感谢你的帮助。

    措尔特

    概念:

    OSCI pic 1:

    黄色:负载;蓝色:eFuse 输出;粉色:UC-PWM

    OSCI pic 2:

    黄色:输入24V (位于 LM5066与 TPS259827之间);蓝色:eFuse 输出;粉色:UC-PWM

    OSCi pic 3

    黄色:输入24V (位于 LM5066与 TPS259827之间);蓝色:eFuse 输出;粉色:UC-PWM

    几秒钟后、电子保险丝输出变为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我想修改主题的标题,似乎我的预言不再有效。 电子保险丝似乎工作起来非常完美、因为当我移除 LM5066热插拔控制器并将24V 直接连接到电子保险丝时、它工作起来非常好。 我来连接该测量的 pic。 因此、LM5066似乎需要重新设计、目前存在5A 电流限制、但它应该足够大、我认为这不是问题所在。 您是否想到我应该从哪个方向开始调查?

    黄色:24V (直接来自电源);蓝色:eFuse 输出;粉色: 负载

    热插拔控制器设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    我会通过 EOD 与您联系。

    感谢您的耐心等待、此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    如果我可以再添加一条评论的话。 我还尝试了仅具有热插拔控制器但没有电子保险丝的电路。 它也起作用了。 因此、似乎我想同时使用这两种方法、我有一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    您能告诉我使用热插拔控制器和电子保险丝的原因吗? 电子保险丝就像具有集成式 MOSFET 的热插拔控制器。 他们有什么具体原因?

    感谢您的耐心。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    是的、当然可以。 我们有一个装有控制卡的19英寸机架、其理念是让每张卡都有一个热插拔控制器、作为通过 I2C 连接的通用电源监控器设备、用于监控 U/I/P 并设置过压 过流阈值。 在我的卡上、我们讨论的是、我有2个独立但完全相同的电路来控制2个已加热的管。 我通过 PWM 24V 来控制这些管的温度。 借助额外的电子保险丝、我可以即时对电路的电流限制进行编程、这是一项要求、而且我为不同电流限制设置的2个单独的电路器件提供了2个单独的电子保险丝。  
    提前感谢您的帮助。
    措尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    因此、您现在的主要问题是同时对 PWM 负载使用热插拔和电子保险丝。 我将检查一下、然后通过 EOD 返回给您。

    此致。
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    我对拖延答复表示歉意。 您是否仍面临此问题?

    我再次通过该线程、然后意识到最初我不正确地理解了您的问题。 现在我想我知道这个问题。 我有以下问题。

     

    在此波形中、黄色是热插拔的输出、即电子保险丝输入。 您的热插拔输入是否也在下降? 这种蓝色响应看起来像是电子保险丝正在重试、最终在预先确定的重试次数之后、它会关闭。 您是否有电流探头或是否可以探测 IMON 电压以检查电流值。  

    您能详细介绍负载吗? 您能否在无负载的情况下尝试启动并检查电子保险丝输入、输出和电源。 如果信号符合预期、请开启负载并再次检查这些信号。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您发送电子邮件。 我的负载是一个加热软管、24V 80W、最大6.5欧姆。 200摄氏度。 我完成了您要求的测量。

    黄色:热插拔输入端(PS 输出端)上的电流探头

    绿色环保:24V 电源

    棕色:热插拔输出

    蓝色:电子保险丝输出

    PWM:20%

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘了、IMON 在0、3、0、7V 之间变化(跳跃)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    上面的共享波形是在负载条件下发生的、我是正确的吗?  

    查看负载的详细信息后、看起来6.5欧姆阻性负载时的功率耗散非常高、这会导致器件进入断路器。 然后我们会重试多次、在此之后器件会完全关闭。

    为了验证这一点、您可以在没有负载的情况下再次尝试该实验、然后在电子保险丝启动后开启负载、或者您可以使用一些更高的负载(电流需求更低)来恢复该实验

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我做了你建议的实验,确实这得到了证实。 我使用了一个35欧姆的功率电阻器、它可以在0-100% PWM 模式下工作。 如果我想同时使用热插拔和电子保险丝来实现上述功能、您能否建议一种可能的解决方案。

    通道颜色与昨天相同

    10% PWM

    50% PWM

    100% PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    这些波形看起来很好。 因此、在电阻负载较高的情况下、我们的功率耗散较低、启动(PWM 的上升沿)不会导致任何问题、但您的最终应用使用非常低的电阻(高电流要求)负载、这很可能会导致器件进入电流限制和关断状态。 您还可以在设计计算器中进行验证。  

    我认为、要使用这种配置、您需要进行一些设计更改、例如更改电子保险丝或负载规格。 问题是未连接热插拔和电子保险丝、它处于电子保险丝启动状态。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    但是、那么为什么我在单独使用电子保险丝而不使用热插拔时不会出现此问题呢? 它按应有的方式工作。

    此致

    措尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    您是对的。 当您尝试单独使用电子保险丝时、它应该不会起作用。 我将再次检查。

    您能否确认一下、当您捕获此波形时、您绕过了热插拔、负载与原始应用相同、即 加热软管、24V 80W、6.5 Ohm。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    是的,我可以确认,此外,我将使这个相同的示波器测试单独与电子保险丝,并单独与热插拔,当我记得很好,我没有得到那些电压下降在每个周期,当我只 使用热插拔。

    此致

    措尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    我将等待您的测试波形。 请同时使用您的实际负载和更高电阻(对电流的要求较低)负载、同时使用两个器件单独使用电子保险丝和热插拔。  

    谢谢!
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    我认为 e2e 存在一些问题。 我无法看到您的最新回复。 我收到了关于您的回复的邮件通知、从那里我知道了这件事。 我觉得我们可以继续讨论 e2e 直接聊天功能。

    请接受我朋友的请求、我将关闭此主题。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    谢谢你,请原谅我有不同的更紧迫的任务要做。 你提到的帖子,我删除了它,因为我找到了什么是问题。 似乎我需要重新设计热插拔控制器、使其能够通过超过10A 的电流。 当我拥有新的 PCB 并进行试用后、我会回来与您联系。

    此致

    措尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    我懂了。 您可以单击"Resolved"以关闭该主题吗? 如果新开发板仍然存在此问题、则可以创建新主题、并在其中包含指向此主题的链接。

    此致、
    阿鲁什