This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:执行故障功能前的时间

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332935/tps922052-time-until-fault-function-is-executed

器件型号:TPS922052

您好!

下表说明当 LED 打开时 FAULT 引脚变为低电平、当开路状态得到解决时自动返回。

如果 LED 实际上变为开路状态、确定它处于开路状态并激活保护功能需要多长时间?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

     当检测到"LED 开路负载"时、将立即激活保护功能(停止开关)。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    从 LED 实际打开到 IC 检测到它的时间是否有任何相关信息?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这取决于特定的应用条件。 例如、如果输出电容器具有更大的电容值、则从"LED 实际上打开"到"UVP 引脚的电压降至1V"需要更多的时间。  当 UVP 引脚的电压低于1V 时、将触发"LED 开路负载"保护。

    此致、

    周老师