This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630242:电流限制和输出不稳定

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS630242, TPS63024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331997/tps630242-current-limiting-and-output-instability

器件型号:TPS630242
主题中讨论的其他器件: TPS63024

大家好、我们使用限流器(250mA)给大电容(3mF)充电至5V、然后使用 TPS630242、使其输出3.3V 电压。 我们选择降压/升压、以便能够捕捉大电流尖峰/更多地利用大电容(从5V 到2.5V)

现在出现了不稳定情况、当输出负载为16.5欧姆时、所有能量似乎都被"消耗":最大电流(250mA)消耗在5V 输入上(通过限制器)、但电容仅充电至大约2V。 输出仅为2.5V 平均值(振荡、Vp-p 约为1V)。 因此、我们得到的输入是5V x 0.25A = 1.25w、而只得到2.5V x 0.15A = 0.38w。

仅加载33欧姆电阻时、我们可得到效率高于90%的良好稳定系统

两个问题:

-是什么造成了这种不稳定/燃烧所有的能源? 是否始终踢"输出电容器放电功能"?

-如果我开始加载输出33欧姆以后,大电容"满"后,切换到16.5欧姆(另增加另一个33欧姆电阻并联)它工作正常。 我可以将降压-升压的"启用"延迟100ms 吗?

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    16.5 Ω 负载(黄色:大电容电压、青色:输出电压)

    33 Ω 负载(10ms 范围)

    33 Ω 负载(200ms 范围)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您能否在此处分享您的原理图?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    在应用中、器件会在 Vin 高于 UVLO_ON 时开始切换、启动后、器件会消耗大电流为输出电容充电 、这意味着会降低输入电压、触发 UVLO_OFF 且器件会分流。  

    我不确定器件是否可以 在 C5/6/7充满电后启动、例如使用 MAX 器件的一些引脚来控制 TPS63024的 EN。 然后、该问题将得到解决。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 tao、

    我认为电流限制器输入端上的低通滤波器应该是这样吗? 可能是100k 电阻器为 EN 引脚上的5uF 电容器充电。 最好也使用"输出电容器放电功能"对5uF 进行放电、可能可以使用二极管。 如果你有任何你知道的作品,我很感兴趣。 否则我们会弄清楚

    加油打气

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我认为可以使用您提到的 RC 滤波器。  您可以首先尝试使用小得多的电容器、例如1uF。

    由 BUBO 对该电容器放电不是一个好主意、首先、当 Vout 为0时、EN 将钳位在低电平、Vout 将由该电阻器首次充电、这需要很长时间。  其次、输出放电功能仅在 EN 为低电平时可用。 但 EN_LOW 和实际 EN 电压之间存在很大的差距。

    另一个更好的选择是在 Vin 和 EN 之间连接的齐纳二极管(例如2V)、然后是与 EN 和接地端之间连接的电容器并联的电阻器。(此处的电阻器和电容器可以更小、可能为1k+100nF)。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很好、所以齐纳二极管连接到大电容/TPS' VIN、并将 在 VIN 达到2V 时开始为"延迟"电容充电、并将电容充电至3V (5V 减去2V 齐纳电压)。  

    也许要使用3V 齐纳二极管:在3V 和最高2V 的电压下开始充电"延迟电容"

    我们还可以用另一个方向的齐纳二极管对"延迟"电容放电吗? 也许是0.5V 齐纳二极管? -->输入电压大于3V 后充电至2V,输入电压小于2.5V 后放电至0.5V

    明白了吗?

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    对于 zenner 击穿电压、只需确保在边界用例中 EN 的电压将高于1.2V。

    放电、 无需另一个齐纳二极管。

    此致

    陶氏