This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:LM5158是否可用作 PoE PSE 侧的电源?

Guru**** 2388360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333023/lm5158-can-lm5158-be-used-as-a-power-supply-for-pse-side-of-poe

器件型号:LM5158

大家好!

我的一位客户正在寻找一款升压稳压器、该稳压器可用作 PoE PSE 侧的电源。

它们的要求如下。
VIN=12V 或24V。
VOUT=37V~57V。
Io=0.350A。
Pout=13W。

我认为 LM5158可以用作 PoE PSE 侧电源。
但如果您有任何疑虑、可以告诉我吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    提到输出电流与输出功率、我希望输出电压增大时输出电流会降低、对吧?

    我认为、LM5158是满足要求的出色器件。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    非常感谢您的答复。

    您是对的。 写入的 IO 值是最大输出电流。

    再次感谢大家、此致、
    和也。