This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:关断 VFB 超出范围

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332354/lm5013-q1-reanson-for-vfb-out-of-range

器件型号:LM5013-Q1

你(们)好!

我们发现5V 电源存在问题。

我们将输出设置为5V、但通过将负载从0更改为3A 可获得稳定的5.4V 输出。 然后我们发现 VFB 保持1.24V、这超出了数据表中 VFB 的范围。

我们想知道芯片是否有问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joanna、您好!

    感谢您发送编修。 我可以看到您的原理图吗?  5.4V 是在0A 负载还是3A 负载下?  您的输入是什么、您的负载、电阻器或电子负载是什么?

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。
    输入为24V、电子负载在0A 至3A 之间调整、我们可以得到5.4V、这意味着当电子负载在我们的设计范围内变化时、输出始终为5.4V。
    乔安娜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joanna、您好!

    感谢原理图、很抱歉听到您的问题。  我在您的原理图中看不到明显的问题、除非反馈电阻器感测点应连接到最靠近负载的输出电容器(假设它是 C219)。  那么输出轨上将获得5V 电压。  

    希望这一点得到澄清。

    友好