This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:Vref 随温度的变化

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62170, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333205/tlv767-vref-variation-over-temp

器件型号:TLV767
主题中讨论的其他器件:TPS62170

VREF 在该温度范围内的变化如何?

在 E/C 表中、它只指定了0.8V 的典型值。 谢谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    VREF 规格中的第二行是"过热":

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、此问题的部件是 TPS62170、而不是 TLV767。 请忽略这一个。  

    我已经为 TLV767发布了另一个问题。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我将关闭这个帖子。