This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:虚假寄存器0x32设置更改

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333087/bq25720-spurious-register-0x32-setting-change

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!
我们将在具有可交换的4S 锂离子电池的系统中使用 BQ25720。

现在我们遇到了 BQ25720从电源断开的杂散问题、其中显示了寄存器0x20 = ChargerStatus 中设置的 SYSOVP 位。 另外、寄存器0x32 = ChargeOption3将其值从复位值0x434更改为0x20。 我们的主机固件从不设置此寄存器、因此不太可能以这种方式更改此寄存器。 我们还看到电池出现了大于20V 的短路电压尖峰、同时我们有四个电池被销毁。
在这种情况下、我们需要请求 TI 提供帮助。 是否存在类似的任何已知问题? 寄存器0x32中的值0x20的含义是什么= ChargeOption3 (仅设置 OTG_VAP_MODE 位)? 为了防止寄存器0x32改变其值、我们应该怎么做?

感谢您的任何帮助

此致

M·门施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我首先建议检查 SMBus 日志中的任何读取/写入操作。 您可以将 SMBus 与主机隔离、并使用 EV2400手动连接到计算机。  

    如果 EN_PORT_CTRL 意外设置为零、则 BATFET 将悬空。 这是不允许的。  

    此致、