This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:建议的输入和输出电容器 ESR 范围

Guru**** 2503525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328302/ua78m-q1-recommended-esr-range-of-input-and-output-capacitor

器件型号:UA78M-Q1

大家好、

我想向您介绍输入和输出电容器的 ESR 建议范围。 在电路板上使用 UA78M05QDCYRQ1、但数据表中没有 ESR 范围规格。 请进行检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    没错-我在数据表中也找不到此信息。 我已经联系了我们的设计团队、并将在2个工作日内得到解答。

    此致、
    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kelsey:

    如果您从您的设计团队获得反馈、敬请告知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    感谢您的耐心等待-我们的主要设计主管在下周前不在办公室、所以我会联系可能能够访问 ESR 信息的其他人。 我会在1天内为您提供最新信息。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kelsey:

    好的、我将等待 ESR 信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    感谢您的耐心等待。 我已经联系了另外两位联系人、希望我们能在一天内得到解答。 它会让您了解最新情况。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kelsey:

    很抱歉推送您有关本例的信息。 请再次检查、并尽快告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我已经再次向团队反馈、并将继续推动他们的回应并尽快更新。 我们的设计主管将于周一回到办公室、因此 最坏的情况是、您可能会收到回复。 不过、我会尽一切努力让您尽快回复。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kelsey:

    检查该 ESR 信息需要很长时间。 请再次推动您的设计领先地位、并尽快告知我。 我需要你的帮助。 感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我理解你的沮丧;我再次抚摸了他并传达了紧迫感。 再次为延误道歉。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

     UA78M05QDCYRQ1对 ESR 没有要求、因此可在需要时使用陶瓷电容器。 非常感谢您对我的答复的耐心、我知道得到答复所用的时间超过了理想时间。

    此致、

    凯尔西