This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高压电源多路复用器

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27712, UCC27714, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329785/high-voltage-power-mux

主题中讨论的其他器件:UCC27710UCC27712UCC27714TPS2117

您好!

在 OR 配置中实施高压电源多路复用器是否有解决方案或应用手册。 输入为365V DC、最大负载为6A、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好吗?您指的是 TI 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望从 TI 应用工程师处获得这个答案。 是否有可与外部 MOSFET 配合使用的高压栅极驱动器? 您能否与其他工程师进行内部核实? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、

    您是否在寻找半桥栅极驱动器?

    我们的产品系列中有几款能够在这种情况下正常工作。 这些是 UCC2771x 系列、例如 UCC27710、UCC27712和 UCC27714。 这些是具有不同输出电流的600V 半桥驱动器。

    您能否分享有关您的系统的更多信息、例如方框图或原理图、以便我可以推广正确的栅极驱动器?

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 TPS2117类似、但输入电压源是相同的360VDC、我必须多路复用。 任何一个是主要的、另一个是次要的、在第一个关闭/失败时接管。 最大电流为6A。 我也可以使用外部 MOSFET 来控制是否由于高电压而无法实现集成解决方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、

    是的、采用这些栅极驱动器后、需要使用外部 MOSFET 来开关负载。 我们没有我所知的这方面的应用手册、但上述任何栅极驱动器都适用于360VDC。

    这是稳定状态下的100%占空比系统吗? 如果是、则需要为这些半桥栅极驱动器采用高侧偏置电路。

    如果是这样、请告诉我以及您对此有何方框图或任何其他问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方框图已随附。 我正在尝试或使用两个高压电源(每个电源为360VDC)。 V1的优先级更高、当 V1丢失时、V2接通。 比较器用于切换。 我最初使用的是 Pmosfets、但在这个电压下它们具有非常高的 Rdson、用于驱动6A 负载是没有意义的。 N 沟道更可取、但他们需要高于360V 的栅极驱动器以全面增强并提供更低的 Rdson。 必须连接 MOSFET、这样即使两个 MOSFET 都关断、体二极管也可以在短时间内提供负载、直到 MOSFET 导通。 基本上、我只需要一个可驱动 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动器(也可以是一个电荷泵)。 Ctrl1和 ctrl2由比较器生成。 如果有任何疑问、请告诉我。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、

    为此、我认为我们的电源开关团队的固态继电器在此处可能更适用、因此我将针对此问题将您重定向到该团队。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    感谢您联系 E2E。 明天我们将详细介绍此处的内容、但不妨一看、我们的TPSI305x-Q1器件可能非常合适。 这些是隔离式开关驱动器、可提供10V 或15V 栅极驱动、并跨隔离传输电力、因此无需次级偏置电源。  

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师