This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV3842:建议用于新器件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LV3842, LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330794/lv3842-new-device-recommend

器件型号:LV3842
主题中讨论的其他器件: LMZM23600

大家好、

您可以帮助 推荐新器件吗?

要求:此功能类似于 LV3842、并包含一个电感器 IC

输入电压直流4V~24V、

输出电压3.3V

负载电流40mA 或更高

低纹波

保持较小的尺寸。

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    以下是一些建议、具体规格如下:

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    谢谢。

    对于具有内置电感器的电源 IC、您有什么建议吗? 即、IC 的功能= LV3842 +内置电感器。

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    这些模块是具有内置电感器的 IC。 在本例中是 LMZM23600。

    谢谢。

    理查德