This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ7693003DBT 在第一节电芯电压问题

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1641, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330884/bq76930-issue-on-first-cell-voltage-with-bq7693003dbt

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:ISO1641、、 BQ76942

我们 有两个问题  

1. CELL ONE 的电压在数仪中没有正确显示,但在输出中我们得到2399只能帮我解决这个问题? 我们尝试了移除 C2并直接将其添加到 VC1- GND、但没有工作。

2.总和时间 Bq7693003直到按启动按钮才能启动。 而在继电器时间中、按下时需要将其唤醒。 请提供帮助。 直接将 C1连接到同时运行的 TS1、但其外壳连接到当前 leke。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal:

    电池平衡 FET 看起来是颠倒的。 源极应面向电阻器、漏极应面向较高电压、漏极应面向较低电压。 因为它们现在可以让电芯始终保持平衡。 我不确定这是否是根本原因、但它肯定需要修复。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主动现在、I A 未添加任何外部电池平衡元件仅添加了1K 和0.22Uf 电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主动现在、I A 未添加任何外部电池平衡元件仅添加了1K 和0.22Uf 电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 我们正在使用这一个检查它的任何变化,仍然没有得到电芯1电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal:

    您是否可以尝试测量 VC1引脚(VC1-VC0)和 VSS 引脚(VC0-VC0 VSS)的电压?

    是否按住引导开关?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播、

    BQ7693003输出:

    电池芯1 -3693

    电池芯2 -4108

    电池芯3 -4077

    电池芯4 -4085

    VSS - 0.4V

    VC1-V250V - VSS - 4.250V

    我们将使用引导开关仅开启 BMS IC、而不是直接连接到电池1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal:

    VC0应接近 VSS。 该器件会测量 VC1-VC0以获取电芯1测量值。 器件 VSS 是否未通过电池负极端子连接到 VC0引线? 有关示例、请参阅突出显示的路径:

    通过此路径、VC0应接近0V。 您能否检查您的系统是否有此路径?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、我们需要隔离接地、这就是我们未连接到 VSS 和 VC0的原因。 我们使用1k 电阻器检查了连接 VC0和 GND、也已短接、不是工作值、同样没有 电压变化  

    我将其用于指代 www.ti.com/.../TIDA-00449

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在电路中使用该基准、  

    在我们的电路中,我们又观察到一件事,当 BMS IC 启动时,电芯1电压正常(4.021 ) 1秒后,电压缓慢降至 3.693V

    我们将所有1K -100欧姆、0.22uF -1uF。 然后、我们获得的 电芯1-3.8 (4.025实际值)、 与我们  获得的电池电压接近值相比、我们更改了 R38 - 1ohm 和 R41- 10Ohm。 但不稳定的电压   

      CELL1- 3.982 (4.032 REAL)

      电芯2 - 4.025 (4.045实数)

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何关于此的更新吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您可以检查我的电路图 并查看是否需要进行任何更改或进行任何修改、  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal:

    该器件测量 VC1-VC0以获取电芯1电压值。 我预计测量开始良好的原因是电容器(C22)接近0V、因此 VC0接近 VSS。 当器件进行测量时、它会将少量电流拉至引脚中、这可能会随着时间的推移为电容器充电、从而导致测量恶化。

    请注意、您提到的 TIDA 已通过以下部分将 VSS 连接到电池负极(VC0):

    您能否检查连接并确保 VC0已正确连接到 VSS?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但我没有连接到 VC0到 VSS ,用 OUT CONNECT VSS、VC0电芯电压将不正确?????

    我试着将 VC0和 VSS 短路,比我知道的要短。 在我的应用中 、我需要进行所需的接地隔离。 如果 MOSFET 关断至低于等量,则 I2C 地线仍为 LOAD ON。

    提供带有接地隔离电路的 ba76930 30a 的10芯串联建议电路。

    谢谢麦克斯韦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Max Verboncoeur  , 我们将 VC0和 VSS 短接、 电池电压显示正确。 我们的问题已经解决。 但我们需要隔离 i2c 电路和高侧开关来提供一些参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal:

    在隔离 SDA/SCL 线路时、可以使用 ISO1641等数字隔离器。

    您还可以使用高侧 FET 拓扑(保护 FET 位于 BAT+和 PACK+之间)来消除隔离需求。 您可能对 bq76942感兴趣、它是 bq76930的更新版本、具有更高的精确度和集成的高侧 FET 驱动器。

    此致、

    马克斯·韦博肯