This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:关于 BQ2022 IC 的实际最大耐受电压

Guru**** 2815365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333263/bq2022a-about-bq2022-actual-maximum-withstand-voltage-of-the-ic

器件型号:BQ2022A

尊敬的专家

您能否为 IC 型号 BQ2022ADBZR 提供以下数据? 谢谢!
1. IC 的实际最大耐受电压是多少? 如果 IC 在测试过程中损坏、则需要提供超过10PCS 的数据。
2.根据下面的电路、将 SN 连接到 DC+、将 OP -接地、从3.3V 增加 SN 的电压、以在 IC 受损时确认电压。 记录5件


3. SN 连接到19.5V、R28可以使用多大的电阻值来确保 IC 不会损坏。