This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:电池和电池组之间的电压差

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332276/bq2970-voltage-difference-between-cell--and-pack--

器件型号:BQ2970

您好!

我很想知道为什么在短路或激活电路之前 BAT-和 PACK-之间存在电压差。

在短接电压差如何变为零后、为什么? 如何实现?

您能否 简单地解释一下。

谢谢!

萨纳特库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    我不确定我是否完全理解该问题。 您是否在器件通电之前看到保护 FET 上的压降?

    您能否制作一个图表来说明您看到的内容?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高最大值、

     通过电池组和电池-端子、我在绿线中提到了这一点。

    我看到 FET 之间的电压,在激活电路之前,我得到了2.7V ,激活后它是零。

    此致、

    萨纳特库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    您是否连接了负载? 当 FET 关断时(由于故障或器件尚未唤醒)、PACK-电压可上拉至 PACK+。 这是您要测量的东西吗?或者在 FET 关断时是否有电流流过 FET?

    此致、

    马克斯·韦博肯