This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:5V/3A VQFN-14 AECQ

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333011/lmq66430-q1-5v-3a-vqfn-14-aecq

器件型号:LMQ66430-Q1

尊敬的所有人:

请共享以下 PN 的 IMDS 代码:

BLM21PG220SN1D

6A 0805 22R -55/+125  

CRCW040210K0FKED

6A 0805 22R -55/+125  

CRCW0402330RFKED

分辨率 SMT 3.3k 1% CRCW04023K30FKEHP 200mW

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentina:

    感谢您发送编修。  很抱歉、我们是应用工程团队、不确定 IMDS 是什么意思?   请拼写出完整的单词。

    谢谢。

    友好