This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168-Q1:LM5168的反激式变压器推荐1:1 5V x2

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333084/lm5168-q1-flyback-transformer-recommendation-for-lm5168-1-1-5v-x2

器件型号:LM5168-Q1

在其中一个隔离的情况下、需要两倍的5V 电压。 对于单输出、我可以使用68uH TYS6045680M 或类似产品。

我不熟悉反激式转换器。 在这种情况下、建议使用哪种特定部件来代替单路输出的简单电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您在 Fly-Buck 设计中考虑使用 LM5168-Q1。 请选择耦合电感器、可考虑使用 Coilcraft、Wurth 或其他供应商提供的68uH 和1:1耦合电感器。

    请注意、所选耦合电感器的 Isat 必须支持集中在一个5V 电压轨的总功率。

    谢谢。

    友好