This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:NC 引脚可以连接到 VDD 引脚

Guru**** 2585075 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27424, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327619/ucc27324-nc-pin-can-connect-to-vdd-pin-or-not

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件:UCC27424、UCC27624

您好、专家:

我的客户想要使用具有相同布局的 UCC27324和 UCC27424。

因此、他们想知道 UCC27324 NC 引脚连接到 VDD 引脚是否可以接受、或者您不建议使用任何副作用?

埃德迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    这些引脚不会连接到任何东西、因此我认为它不会有问题。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    UCC27324这些引脚(NC)有任何由内部 IC 侧连接的电路或走线吗?

    因为我们的客户希望与 UCC27424进行共同布局。

    如果使用 NC 引脚连接 VDD 引脚,是否会产生任何副作用?

    埃德迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    UCC27324中的 NC 引脚和裸片之间没有键合。 我还可以问为什么客户想要使用 UCC27324? 您可以在 UCC27624中进行俯仰、因为这是我们最新一代的双通道低侧驱动器。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    只是对此进行跟进。 如果没有其他评论、请点击"解决"按钮。

    谢谢。
    鲁巴斯