This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050-N-Q1:击穿电压温度系数澄清

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331713/lm4050-n-q1-breakdown-voltage-temperature-coefficient-clarification

器件型号:LM4050-N-Q1

大家好、

您可以帮助分享以下 Ir=IDE 1mA 在多大温度范围内的规格吗? 数据表列出了25°C 和针对 Ir=100uA 的完整温度范围规格、但是没有针对 Ir= 10mA / 1mA 清楚地指定该规格

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    鉴于温度没有明确说明、它遵循 Ta=Tj=25C (可在下面的第一个图中看到)。  

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

     有关此主题的另外两个问题:

     1.我可以轻松理解 整个温度范围内的温度系数含义、并可使用它来计算过热容差、如数据表中给出的示例所示。 但是该系数在 TJ = 25℃ 下的含义是什么?如果环境温度为25℃。就没有温差。

     如何计算 整个温度范围内的温度系数? 因为数据表中没有明确的定义。

    非常感谢、

    远兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我同意您的看法、即环境温度为25℃ 时不存在温差。 ℃ ℃ 应该已用20ppm/̊ C (典型值)和50ppm/̊ C (最大值)合并、其中 TA=TMIN=至 TJ。

    ℃、在 IR = 100uA 时、整个温度范围内的温度系数为50ppm/̊ C。 对于任何其它 IR、  不提供 ppm/℃ (最大值)或整个温度范围温度系数。

    谢谢。
    约书亚