请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4050-N-Q1 大家好、
您可以帮助分享以下 Ir=IDE 1mA 在多大温度范围内的规格吗? 数据表列出了25°C 和针对 Ir=100uA 的完整温度范围规格、但是没有针对 Ir= 10mA / 1mA 清楚地指定该规格
谢谢!
斯嘉利特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您可以帮助分享以下 Ir=IDE 1mA 在多大温度范围内的规格吗? 数据表列出了25°C 和针对 Ir=100uA 的完整温度范围规格、但是没有针对 Ir= 10mA / 1mA 清楚地指定该规格
谢谢!
斯嘉利特