This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:根据输入电压水平查询器件使用寿命

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332913/tps22965-inquiry-about-device-service-life-depending-on-input-voltage-level

器件型号:TPS22965

您好!

我的客户有关于器件使用寿命的问题、具体取决于输入电压电平。

在 TPS22965的正常输入电压范围内、器件使用寿命是否因使用的输入电压而异?

例如、如果用户在数据表中显示的最大工作输入电压下使用该器件、是否会缩短该器件的使用寿命?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    只要在建议运行条件(第7.3节)内、使用寿命就不会因输入电压电平而异。 但是、如果器件将在建议运行条件高于建议运行条件且低于绝对最大额定值、请参阅下图中的注释1。

    谢谢。

    帕特里克