This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:UCC28C56H 作为反激 PSR -辅助控制

Guru**** 2815165 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329995/ucc28c56h-q1-ucc28c56h---as-flyback-psr---aux-control

器件型号:UCC28C56H-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C56H

大家好、

我可以在 UCC28C56H PSR 的 webench 电路中看到、VDD 和 FB 连接在同一节点、而不被二极管隔离。 您可以解释更多此连接如何用于调节反激式器件吗? 正如 PAR、我们可以看到、它仅调节 VIN 电源、而不是 AUX。 请建议...!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rfbt 电阻分压器用于设置 VDD 和调节 VDD、从而交叉调节 Vout。

    Rfbt 后的二极管是可选的、但有助于改善稳压。

    我认为 VIN 不能通过该电路调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    感谢您的回复。

    我最近测试了以下电路、该电路的设计符合 TI webench 和 UCC28C56H Q1 EVB 基准。 请验证。

    我在反激式开关上观察到巨大的 VDS 尖峰、而且反激式的 Vout 也保持在234V。  我将在这里共享 VDS 和 Vout 波形。

    请告知可能的原因。

    输入电压21.21V 直流时的测试波形  

    除了这几个问题:

     1.我们如何起诉 UCC28C56H 从 AUX 获取 VDD? 为什么不通过 VIN?  

    2.我们已经观察到 VFB 波动,虽然没有任何 RFB 的连接,请告知为什么?

    3.如果 IDD 不足够, IC 是否仍尝试如下所示打开和关闭?

    请提前预订,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如何确保 UCC28C56H 从 AUX 获取 VDD? 为什么不通过 VIN?

    IC 需要大约几 mA 的电流来进行控制。 如果 Vin 为高电平、则相关的功率损耗为高电平、因此使用 AUX 有助于降低功率损耗。 如果 Vin 为低电平、则可以使用 Vin 偏置 VDD。  

    2.我们已经观察到 VFB 波动,虽然没有任何 RFB 的连接,请告知为什么?

    您需要进行环路补偿以从超过45度的适当相位裕度稳定运行。

    3.如果 IDD 不足够, IC 是否仍尝试如下所示打开和关闭?

    如果 IDD 不足、IC 将打开、然后关闭。

    我不确定你还需要什么支持。 您可能需要降低与布局和变压器漏电感相关的尖峰。 您需要对这些进行调优。