This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:进入主机模式时出现问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333350/bq25798-problem-with-entering-host-mode

器件型号:BQ25798

我在定制设计中使用 bq25798电池管理 IC。
我想对寄存器进行写入、以便使内部 ADC 能够测量充电过程中的某些值。

我有正常工作的与微控制器的 I2C 通信、并且能够读取寄存器值。
但是、正如我看到的、我无法写入 bq25798、因为每次我检查看门狗计时器的状态时、它显示已过期。
我认为我始终处于默认模式、因为之后、正如我在数据表中看到的、看门狗计时器始终会过期、并且寄存器处于默认值。


数据表指出任何 I2C 写入都将进入主机模式、但对我来说不起作用。

那么、我如何实际进入主机模式来更改寄存器值呢?  
如何更改寄存器值? 是否只需在一次 I2C 数据传输中发送包含寄存器地址和寄存器值的 bq25798地址?

我 非常感谢您快速回复!

提前感谢您!

乔纳斯·魏钦格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    任何写入都会进入主机模式、直到 WD 计时器再次过期。  我建议在主机软件无法写入 WD TIMER 位时禁用 WD 计时器。

    此致、

    杰夫