This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3803:UCC3803斜率补偿

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3803, UCC2803, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333229/ucc3803-ucc3803-slope-compensastion

器件型号:UCC3803
主题中讨论的其他器件: UCC2803UCC28C53

您好!

UCC3803数据表中有一个名为"斜率补偿"的部分。

它使用一个 BJT 和几个无源组件。 如何计算 RSC、RF、CF 和 RCS? 如果没弄错、Rf 和 Cf 是最大到平均电流的低通滤波器。 但 RSC 呢? 如何确定它?  
如果在"我想减慢系统的斜升电压"模式下、我应该修改哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表提供了一个应用设计示例。 请查看该部分、其中为您解答了有关斜坡补偿和电流检测设计的问题。 CF 通常在100pF 至330pF 的范围内。 射频最初可能为1k Ω、需要根据您的转换器噪声过滤需求进行调整。

    我认为电压斜升意味着输出电压在上电时斜升。 软启动固定在内部-如果您确实想更改软启动、则可以考虑更改为 UCC28C53。 如果您继续使用 UCC2803、那么添加更多输出电容器有助于减慢 Vout 的上升速度。