This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:输入电压下降

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329585/tps7a16-q1-input-voltage-drops

器件型号:TPS7A16-Q1

您好!

  如果输入电压降至 设置的输出电压以下、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    感谢您的提问。

    我将在2-3个工作日内解答您的问题。  

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入电压降至稳定的输出电压以下、则器件将进入压降状态。  

    要详细了解压降和其他基本 LDO 术语、请参阅 LDO 基础知识(修订版 A)(TI.com)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hannah,

     如果输出降至 PG 跳变阈值以下、PG 将被拉至低电平。 我想知道输出应该保持在阈值以下多长时间、这样器件才能进行检测? 例如、如果输入端突然出现短时间下降、器件是否会检测到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    时间取决于系统负载。 如果没有负载或对器件施加的负载很小、则输出需要更长的时间来跟踪输入、因为电容器保持输出的时间更长。  

    当向系统施加负载时、输出将瞬时响应输入压降。  

    同样、时间取决于电容器的值和施加到系统的负载。

    如果您有任何其他问题和疑虑、敬请告知。

    此致、

    汉娜