This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:TPS6521905电路审核请求

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331748/tps6521905-tps6521905-circuit-review-request

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65220

您好、TI 专家。

客户正在审查的应用是冷链(智能追踪器)。

首先、我们将查看 TPS65220、但我们是通过 E2E 推荐使用 TPS6521905的、因此我们会将其更改为 TPS6521905并进行查看。

转至之前 E2E 查询的链接如下。

(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329416/tps65220-request-a-tps65220-circuit-review-and-related-inquiries-request-a-review)

相应地、我们请求审查 TPS6521905电路。

我们请求进行最终电路审核、以实施以下三项。

* VLDO1:使用3.3V 输出
*使用 DUT 电源开/关键
* VSEL_SD/VSEL_DDR:激活"H"

e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_TPS6521905_5F00_schematics.pdf

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    对于 LDO1、如果您将此电源轨用作负载开关、则可以使用3.3V 输入。 否则、您需要提高输入以补偿 LDO 压降电压。

    为了实现电源开/关键、按钮配置看起来是正确的。 在 VSYS 超过 UVLLO 阈值后、该按钮可以在所选的抗尖峰脉冲时间内保持低电平、从而启动上电序列(确保禁用正向电源检测、以避免一旦超过 UVLO 就上电)。 确保在 R20位[5:4](MFP_2_CONFIG 寄存器)中将此引脚设置为按钮配置。

    VSEL_SD 高电平有效配置看起来正常。 MFP_1_CONFIG 寄存器位[1]应设置为1b、以便此引脚上的高电平信号导致 LDO1或 LDO2 (取决于配置设置)为1.8V 输出。

    或者、如果您希望 LDO1/2遵循 LDOx_VOUT 设置、则应根据当前的引脚配置将 MFP_1_CONFIG 位[1]设置为0b。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    感谢您的答复。

    客户有其他问题。

    由于以上答案仅涉及旁路和负载软件的使用、我想问您其他问题。

    TPS6521905的数据表表明、LDO1/2的输出电压可以在0.6V 至3.4V 范围内以50mV 的阶跃进行编程。

    Q1) 是否可以通过将 VSYS (4.2V)输入到施加到电路的 PVIN_LDO1和 PVIN_LDO2来对 VLDO1和 VLDO2的输出电压进行编程? 是不是不可能?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    您能解释一下这个问题吗? 我不确定我是否理解。

    LDO1/2输出的编程由寄存器设置决定。 您需要向 PVINx 输入施加足够高的电压来考虑 LDO 压降。

    无法根据 PVINx 输入对输出电压进行编程。

    此致、

    詹姆斯