This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:关于监测计的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ40Z50, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327589/bq27421-g1-the-question-about-gauge

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、BQ28Z620 BQ34Z100

大家好、

如果 我们按照相同的规格更改电池供应商、它是否需要再次培训电量监测计? 有什么问题吗?

如果我们使用高达7.4V 的两节串联电池、您能推荐一个解决方案吗? 请告诉我们该设计。 谢谢。

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    只要电池具有相同的特性(型号、标称电压、容量等)、就不必再次完成学习周期。 如果您使用两节串联的电池、我推荐使用 BQ28z620或 BQ40z50。 BQ27421是一款单节电池电量监测计。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢回答。 如果2节串联电池包含在一个封装中、我们是否有 仅检测总电压(5.5V~8.4)的解决方案?

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    如果2个串联电池采用同一个封装、但无法直接连接每个电芯、那么我必须推荐电池组顶部的 BQ34Z100。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.您能告诉我  BQ28z620如何 实现电池平衡吗? 客户将使用2节串联电池。

    2.我们是否执行过充和过放电保护? 我们如何提供保护?

    谢谢。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    要了解有关电池平衡的更多信息、请阅读 TRM 的第9章
    是的、监测计具有过度变化和过度放电保护。 请阅读 TRM 的第3章 、了解有关这方面的更多信息。

    此致、
    尼克·理查兹