This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:UCC21530

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333093/ucc21530-ucc21530

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他器件:TIDA-00366

我所说的是 TIDA-00366文档。 我假设、如果输入电源为230V、50Hz、则产生的直流电压约为400V。 直流电压是否足以让电路生成0至320V、 高达250V 的三相输出电压、并且它可以驱动三相电机/三相变压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您关注 TIDA-00366三相逆变器参考设计。

    输入直流电压的规范值是400-1200V、该逆变器适合于200-690V 交流驱动器。

    400V 应该足以生成该交流输出。 输出电压由控制器的 PWM 控制、该电压等于峰值电压与晶体管开关时间的平均值。

    如果您有任何与设计中的栅极驱动器电路(UCC21530)相关的具体问题、可随时提出!

    此致、

    广木市