This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:D+/D- USB 通信

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332773/bq25792-d-d--usb-communication

器件型号:BQ25792

大家好、

我有一个(与我刚才在另一个线程中发布的相似、巧合的)问题来自我的一个客户、关于 D+/D-功能与下面的通信有关。 请告诉我你的想法!

"我在板上放了 bq25792、以便为3节18650锂电池充电。   它工作得很好、但我有一个 关于该部分的后续问题。  是否可以将 D+/D- USB 线路连接到我们的 CPU 和 bq25792?  bq25792似乎只能使用其 ADC 来测量 D+/D-电压、进行器件检测、而不是双向通信、因此我认为我们仍然可以使用这些引脚进行 USB 通信、但我想在尝试前仔细检查一下。"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    D+/D-有两种使用方式:

    1.在接入 VBUS 输入电源后的头2秒内自动检测 USB BC1.2端口以及部分 HVDPC 适配器的输出电流能力,然后进入 HiZ。

    2.让主机软件将不同的电压写入这些引脚,以实现您自己的检测算法

    主机软件可以使用 ADC 读取这些引脚上的电压。

    此致、

    杰夫