This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798重复关闭和开启充电功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317207/bq25798-bq25798-turn-off-and-on-the-charging-function-repeatedly

器件型号:BQ25798

您好  

采用 BQ25798的客户设计。 当电池被阻挡或阳光照射较弱时、太阳能输出功率会变小、因为客户设置的电池充电电流非常大、导致太阳能输出电压被拉低到电压限值点、从而关闭充电功能。

关闭充电后、太阳能输出会在一段时间后恢复、然后再次打开充电。 但是、由于低功耗和大电流、它将再次下拉、充电将关闭。 如果以这种方式反复打开和关闭、他们将听到口哨声。  是否有任何寄存器可以防止 BQ25798像这样重复开启和关闭?

附上了原理图

e2e.ti.com/.../LP-Gataway--PAGE01-Charge-IC。pdf

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    该噪声可能来自充电器的陶瓷电容器、该电容器会随着充电器充电和放电而振动。  尺寸较小的陶瓷电容器不会因振动而产生不良影响。  非陶瓷超低 ESR 电容器不会产生振动、但价格昂贵。

    唯一可能有用的位是 ICO、它将尝试限制输入电流、而不允许输入电压下降。   

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢你的帮助。

    客户尝试启动 ICO、但没有用。

    可以确定、当 IC 受到阻挡或阳光照射较弱时、太阳能输出功率变小、我们设置的电池充电电流非常大、 这会导致太阳能电压被拉低到电压限值点、而充电功能被关闭。 关闭太阳能一段时间后、它恢复并开始再次充电、但功率仍然很小、仍然会被拉动。 这样、它反复开关、开关频率处于听力范围内。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如果无法更改陶瓷电容器、他们可以尝试禁用自动 VINDPM 并设置高于该功率级别的固定 VINDPM 值。  在电池板电压升高之前、充电器不会启动。  然后、通过 EN_MPPT 位启用 MPPT。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢你的帮助。

    当使用太阳能电池板供电时:电池完全放电、器件关闭;当太阳在早上升起时、器件无法打开、需要重新上拉太阳能接口并通电。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    当电池放电时、MPPT 功能被禁用。  不过、充电器的标准自动 VINDPM 将尝试找到工作所需的最低输入电压。  该电压必须高于3.6V 才能使充电器正常工作。 我希望充电器反复关闭、直到电池充电到足够高。  此时、主机软件可以启用 MPPT 功能以获得更好的性能。  此外、为了使系统正常运行、我建议将 MINSYS 设置为尽可能低的设置。  

    这是一款1S 应用吗?  如果没有、我建议配置为1S、直到充电器启动并运行、然后更改为更高的电池节数。

    我还建议将输入电流限制钳位设置为可使系统运行的最低设置。  然后、当主机启动时、转换器可以针对最大充电电流增加输入电流限制。

    此致、

    杰夫