This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:MON 引脚电压感测的最大值是多少?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332253/ucd90160-what-is-the-maximum-value-for-mon-pin-voltage-sense

器件型号:UCD90160

专家、您好!

我的客户希望降低电流消耗、以便了解3.3V 和3V 的最大分压器。 现在他们将分压器 R1/R2 = 4.02k Ω/4.02k Ω、他们认为电流消耗太高。 我们是否具有可以为他们提供的最大价值? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您的意思是3.3/4K = 0.825mA 是您的客户关注的问题。 UCD 用于监控电压且没有负载。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    他们希望降低功耗、因此他们需要了解 MON 分压器上电阻的最大值。 我们是否可以根据客户要求使用100千欧电平或 M Ω 电平? 非常感谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    低于1mA 已经很低。 由于存在泄漏电流、会导致压降、因此不需要使用莫姆电平。

    10-20K 欧姆可以。

    此致

    颐和