This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请查看自动相位选择器开关的电路图

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV2333, TINA-TI, LMV358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326206/kindly-check-the-circuit-diagram-of-auto-phase-selector-switch

主题中讨论的其他器件:LM358TLV2333TINA-TILMV358A

大家好、我随附了自动相位选择器的电路图。 因此、请检查并更新此电路中需要的任何更正??? 因为这将用于商业用途、并且这是电路的模拟部分。 微控制器部分、程序 I 稍后会发布以进行任何更正。 在此产品中、微控制器将分别感测所有三相的输入电压、并为输出负载在三个相位中(约220V AC)选择最佳相位。 我说过,我要你帮我。" 仅检查模拟器件 。 稍后会发布 MCU 第 I 部分进行任何更正

  e2e.ti.com/.../auto-phase-selector.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿蒂亚,

    欢迎来到 e2e 论坛。

    高通滤波器(10k 1uF)设为16Hz、因此50Hz 时信号损失仅为-0.4dB

    LM358不是轨到轨输出、因此2.5V 的中心电压将在低侧之前的高侧削波。 在低温下出现先前的高削波。   中心电压约为1.6V 时、VOUT 的动态范围将更大  

    如果将一个接地电容器合并、则所有引脚5只需一个分压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.高通滤波器(10k 1uF)设为16Hz、所以50Hz 时信号损失仅为-0.4dB、此处可进行的校正是什么???

    LM358不是轨到轨输出、因此2.5V 的中心电压将在低侧之前的高侧削波。 在低温下出现先前的高削波。   中心电压约为1.6V 时、VOUT 的动态范围会更大-那么为了获得最佳结果、需要在 LM358器件中进行哪些修改???

    3. 所有引脚5只需要一个分压器,如果组合使用的话,可将一个电容器接地。 - 我认为每个相位只有一个分压器位于 LM358的引脚5处。 请检查并确认

    4. LM358的引脚1处使用10k 可变电阻器、可以实现什么功能????

    为了获得最佳性能而进行的任何其他修改????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、精密直流整流器芯片还需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议使用高精度运算放大器来准确测量和感应交流输入电压、以便 MCU 读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aetish,

    1) 1)如果4.3%的信号衰减是不可接受的、则增加电容或增加电阻以降低 HPF 截止频率。

    2)  

    3) 3)电路板上的三个运算放大器是否彼此接近? 如果是、则可以减少电阻器数量。  

    4) 4)此电位计将增益从0更改为100。

    5)您是否想知道相电压的实时值(原样)。 您需要峰值电压吗? 如果需要、则需要整流器。 您需要平均电压吗? 如果需要、则需要进行半波或全波整流、然后是远低于50Hz 的低通滤波器。 您需要真 RMS 电压吗? 如果、是的、那将会困难得多。

    6)根据"5",我可以建议一个替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的理想相电压为220V AC、通常是 RMS 值。 因此、在我们的项目中、有3个相位需要准确测量和感应、并且必须由 MCU 读取这些相位才能正确决定哪个相位最合适、并为连接的单相负载选择该相位、以实现实时不间断运行。

    因此、您可以代替 LM358使用任何其他高精度运算放大器、或者如果我们使用类似  BL0942 (在中国提供、在印度不提供)的 IC 或 类似 stpms2l-pu'或类似(器件必须在印度市场提供)的传感器 IC 来获得更高的准确性和性能该怎么办??????? 因此请推荐用于替换 LM358的最佳芯片、该组件必须在印度市场上市

    我们的电路将需要精密直流整流器件

    输入侧、22k+22k+22k 电阻值在电压互感器(t 101/201/301)之前是否正确是为了获得更好的安全性而需要的任何更高电阻值????

    除了上面讨论的内容外、为了获得最佳结果、还需要在 MCU i/p 端进行任何其他修改???

    MCU 输出侧、所有连接均完美实现最佳性能和安全性、或者为输出侧的任何校正提供任何建议

    此外、文档第3页上显示了5V 电源图。 或者还需要进行任何修改???

    因为产品必须在任何环境下无缝运行多年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、如果3相 I/ps 为210v、222v 和240V、其中210v、222v 和240V 均为 rms 值。 然后、必须通过测量和检测电路正确测量和检测全部3个相位、检测电路与仅210v、222v 和240V 交流电相同、而不是通过测量和检测电路检测210v 与190v、222v 与225v 相同。 因此、必须需要非常高的精度、MCU 才能正确地对相位进行解码。 那么、使用 LM358、我们能够达到这样的精度??? 如果不推荐另一个高精度运算放大器或智能传感器芯片,必须在印度市场提供最好的结果。  希望您能理解。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aetish,

    1) 1)确保电流和负载负载负载匹配、以实现出色的电流互感器精度(R101-R106)。  

    2) 2)删除了 RV101、C101、C103 (每个放大器)、以实现直流和低频精度

    3) 3)设置增益(降低增益)、以防止因较高电压线路相位瞬变而出现削波

    4) 4)使用 TLV2333等精度更高的运算放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据到目前为止的讨论、修改了电路图以获得更好的准确度和性能、并修改了电路图以及附上的计算文档、供您查看。 因此、请浏览更新后的原理图、并告诉我是否需要在电路的任何部分进行进一步更改。

    此外、检查运算放大器 MCP6L02的引脚3和5处电路中的 Vref 部分。  

    RV101、C101和 C103仍在原理图中、因此是否仍必须从每个运算放大器中移除相同的元件????

    如您所说、请检查增益部分中是否存在具有更高电压线路相位瞬变的削波问题

    请检查 MCU 输出器件并提供所需的任何更正建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TriacSwitchV0.1-updated.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TriacSwitchRNV0.1_2D00_instruction.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aetish,

    此处是对频率响应的理想组件。

    瞬态结果50 Hz , 220VAC,中心电位器  

    TINA 文件  

    e2e.ti.com/.../PhaseCheck.TSC

    如果此结果符合您的要求、则无需采取进一步措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据你说,我应该继续与这个结果???? 需要您的最佳意见,因为在任何情况下,我们的产品必须运行顺利,工作准确,没有任何问题... 请提供您对这些结果的宝贵意见、我们是否应接受该意见并进一步处理编程器件和 PCB 布局设计、并将此原理图作为最终版本????...非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aetish,

    增益为-60dB、所以+/-340Vpp 相位使用大约680mV 的范围。 考虑您需要处理的最大相电压。 您可以增加增益以使用10位 ADC 范围中的更多项。 如果有任何削波、那么该相位不是三者中最好的。   

    如果您想忽略正弦波中的失真(由于窄带滤波器)、并且您信任电位器的设置(设置正确并且未更改)、那么在一定程度的增益增加后、它应该是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以轻松增大滤波器的通带并显著增大整体增益、则可以使用电位器调节已用增益。 这样我们就可以容纳更多的10/12位 ADC 范围并达到预期的最佳效果。 另外、如果我们可以使用4V 峰间电压、那么我们不会松散大量的 ADC 分辨率、对吧?? 那么、最后需要对上述电路进行哪些进一步修改、才能实现最佳增益和精度????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的仿真程序是 TINA-TI、对吗??? 不是 Tina by designsoft、因为我正在找到两个 Tina 仿真工具... TINA-TI 和 Tina by designsoft??? 此外、除了 TINA-TI、哪些给定的仿真工具为硬件和 固件部分提供了准确的结果??? Proteus 或 LTspice 或 Multisim 对于这个项目???? 由于我还需要编写固件以实现预期目标、因此需要对硬件和固件部分同时运行单个仿真以检查整体结果???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、通过设置计时器阻止 x 秒的切换、可以在固件中避免快速切换。 这将是程序中的参数、对吧???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凭借最佳硬件设计和最佳固件、我们需要在实时时以完全精确的方式实现最佳结果、并且产品必须在多年的任何条件/环境下无缝运行。 因此、为了实现这一目标 、除了您建议的增益增加之外、还建议对上述修改后的电路进行进一步修改、以获得最佳结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查高于 dBV RMS 响应、并对原理图进行修改、 电位器完全位于顶部位置、这将导致削波。 根据原理图中的值、这将导致25dbV 的过载增益、coorect 和可接受的????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个25dbv 的增益将导致信号削波、这意味着将使用 ADC 的整个范围、正确。  
    此外、ADC 的分辨率将是相电压的+/- 0.3V、借助10位 ADC、可以吗?? 由于分辨率约为0.075V 的12位 ADC 会导致转换速度变慢、因此在理想情况下、在10位 ADC 的帮助下、可以使用+/-0.3V 的相位电压、正确吗???  
    此外、在4V 峰间电压下、我们不会松散大量的 ADC 分辨率、对吧??? 因此、4V 峰峰值、对吧??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了获得最佳设计、请回顾上述所有要点、我将在电路中进行最终更正、并将向您展示宝贵意见、因为我说我们的产品必须在任何环境下都能完美工作、不会出现任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aetish,

    是的、这是一个 TI-Tina 文件。 TI Tina 不会用于完整的系统仿真。  

    正如我们绘制的那样、四路运算放大器可以完成该任务。 具有低失调电压的轨到轨输出运算放大器。  

    增益 VOUT / VIN 为-44.28dB、双极 LPF 滤波器截止频率为378Hz  

    最大输入范围为240VAC + 23%= 295VAC (假设正弦波)   

    变压器峰值电流约为2mA。 变压器工作隔离电压为1/2相。 如果接地系统之间有连接、变压器可以放置在其他位置是电阻器串、以降低该电压。   

    转换时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有现有运算放大器 MCP6002 ,请检查下面的修改,让我知道增益+/- 24dbv 是否可以?????? 以实现最佳性能。 请查看更新的原理图、PCB 布局和修改文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHV02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DocV02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步了解、我做了一些引脚交换来简化 PCB 布局
    添加电源元件。 并附加了更新后的原理图、更新文档和最终 PCB 布局。 请检查此最终更新文件,并告知是否一切都可以,以便获得最佳性能????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHV03.pdf

    e2e.ti.com/.../DocV03.pdf

    e2e.ti.com/.../PCBV03.pdf

    请检查最终更新的原理图、文档和 PCB 布局以获得最佳性能、如果需要进一步修改、请告知我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查最终更新的原理图和支持文档
    e2e.ti.com/.../SCHV04.pdf

    e2e.ti.com/.../PCBV04.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了双通道运算放大器:
    以减少相位之间的串扰
    以简化 PCB 布局
    每相有2个运算放大器。 我总共需要6个运算放大器用于去滤波/放大电路。
    MCP602是轨到轨运算放大器。

    高压和低压电路之间没有公共接地。

    通过使用此配置、变压器之间的电压也会降低。

    假设时钟频率为32MHz、则最快的转换速率约为50,000
    转换速率。

    因此、请进行检查并建议对原理图进行进一步修改、以获得最佳性能。 此外、更新滤波器值后、可接受的增益约为+/- 24dbv、以获得最佳性能、或者其应大约超过+/- 40dBv??? 带宽约为50Hz 电源频率... 对此,我很感激。 此外、在最终更新原理图的任何其他部分中、需要进行任何进一步修改才能获得最佳性能。 此外、请参阅随附的 PCB 布局 pdf pcbv4.pdf、并建议对 PCB 布局进行任何更正或者是否正常???? 也有这方面的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、关于固件器件的逻辑、以下是名为"使用三端双向可控硅开关元件的自动相位选择"的此产品的逻辑涵盖的点、以实现实时最佳性能

    持续测量相电压。

    -等待相位切换之间的预定义时间。 该时间是
    可以正常运行。

    -根据目标电压检查是否有更好的相位。 目标电压为
    初始频率参数。

    -允许的电压范围是200到240 VAC ,最佳相位是220V , 220到230V 和230V 之间。  

    -如果所有3个都在允许范围内,并且3相电压中没有一个是220,230V 或220至230之间,那么它应该选择接近220V 或230V 的一个考虑到输出负载的安全    

    -考虑关闭一个相位和打开另一个相位之间的(小)延迟
    相位以避免相位之间短路。

    -注:硬件在过零时切换,所以固件不需要
    电压。

    请检查上述固件点的逻辑以获得产品的最佳性能、并建议对上述任何现有点进行任何其他必要的点或修改以获得所需的逻辑???? 从而在任何条件下获得最佳产品性能、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑中的一点我漏掉了。

    -如果三相电压都不在允许的范围内, 然后、如果在该等待时间内找到允许的相位、系统应等待一段时间(待定义)并切换到该相位、即使在等待预定义的允许相位持续时间之后也是如此、如果在所有范围内都找不到该相位、则应自动关闭。 这个特性是为了避免由于在小持续时间内不可获得允许的相位电压而导致的频繁自动关闭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aetish,

    我看不出任何问题。 如果您尚未这样做、请检查240VAC 部分的间距。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您讨论的是哪种间距???

    那么、在最终原理图 schv4.pdf 中、我应该先介绍 PCB 设计器件与生产吗????

    e2e.ti.com/.../4162.SCHV04.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、已检查240V 间距... 基于 sch v 4.0、我已随附 PCB gerber 和固件文件、并请查看其匹配的 schv.4?? 固件涵盖了上述所有逻辑点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3173.SCHV04.pdf

    e2e.ti.com/.../6786.PCBV04.pdf


    e2e.ti.com/.../V1.0_5F00_gbr.zip

    e2e.ti.com/.../TriacSwitchFirmware.zip


    e2e.ti.com/.../TriacSwitchBOM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查并更新 PCB 光绘数据或固件器件是否有任何修改或遗漏等内容????  固件中涵盖了以下所有逻辑点、或什么??? 您需要检查

    持续测量相电压。

    -等待相位切换之间的预定义时间。 该时间是
    可以正常运行。

    -根据目标电压检查是否有更好的相位。 目标电压为
    初始频率参数。

    -允许的电压范围是200到240 VAC ,最佳相位是220V , 220到230V 和230V 之间。  

    -如果所有3个都在允许范围内,并且3相电压中没有一个是220,230V 或220至230之间,那么它应该选择接近220V 或230V 的一个考虑到输出负载的安全    

    -考虑关闭一个相位和打开另一个相位之间的(小)延迟
    相位以避免相位之间短路。

    -注:硬件在过零时切换,所以固件不需要
    电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除以上编程器件的逻辑点之外、

    在印度,传入交流的相位是230V 50Hz 所以, 我会提到最好的相位为230 v +/- 1%,理想情况下230V 和测试230V +/- 1%(电压这里)的性能测试,正确吗???

    开关延迟至少为8ms。 但是:这只适用于电阻负载。 例如、对于电机而言、更长的250ms 延迟更合适。 再说一次、它是可配置的。因此、请推荐开关延迟的理想值、

    相位之间的切换取决于许多因素。 我 想保持5秒。 这将避免频繁切换、并克服切换发生的可能性、例如当相邻的电机在重电机上切换时。 推荐这家酒店,性价比很高

    完全关断、我认为至少需要15-60s、用于欠压和更快的过压反应。 所以推荐这家酒店,性价比很高

    我要在任何环境下实时获得最佳性能、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0044.TriacSwitchFirmware.zip

    请检查并建议任何校正、以便在任何条件下获得最佳实时性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aetish,

    我没有足够的线路调节或选型知识来提供任何有用的信息。  LMV358A 可用作双路运算放大器。 这是我可以做的。