This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:输入负电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332975/ucc27201a-input-negative-voltage

器件型号:UCC27201A

尊敬的专家

UCC27201ADRMR 芯片在超过红色框中的这个电压(-0.3V)后的持续时间不应超过太多的 NS 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、

    感谢您提出有关 UCC27201A 的问题。

    输入引脚(LI/HI)上没有瞬态规格。 与其他由于系统可能产生振铃和过冲而具有瞬态额定值的引脚不同、LI 和 HI 引脚正在从控制器接收 PWM 信号、因此可以更好地管理这些信号。 如果 LI 和 HI 引脚出现大量振铃和过冲、那么在这些引脚上添加 RC 滤波器有助于应对此问题。

    如果这仍然是个问题、我们还有其他类似器件具有更大幅度的负输入引脚额定值。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔